This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关其功能的原理图回顾和查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070495/lsf0204-schematic-review-and-queries-regarding-its-functionality

部件号:LSF0204

您好 E2E 团队,

我们正在将 LSF0204用于我们的设计,目的如下:

1) MDC/MDIO 的电压电平转换。 MCD 将在推挽式配置下工作,而 MDIO 将在漏极开路确认中工作。

2)控制信号的电压电平转换,在推挽配置中工作。

下面是示意图的屏幕截图-

请查看示意图并分享您的疑问。 此外,我们还在推挽配置中使用3个引脚,在漏极开路配置中使用1个引脚。 您是否发现有任何问题与此相同?

此致,

阿迪特亚·库马尔·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿迪蒂亚,

     我认为您的电压参考,启用和接地连接示意图没有任何问题。

    MDIO 两侧都有上拉电阻器,这是正确的,是漏极开路信号所必需的。  MDC I 假设从 A 侧进入(向上转换为1.8V 至3.3V),在这种情况下,上拉电阻器的位置是正确的(B 侧只有一个上拉)。

    我不确定其他2个通道的情况(未显示上拉电阻器)。 假设使用推拉驱动器进行向下转换(B -> A),则不会有正确的上拉电阻器。

    剩下的唯一问题是数据速率和电容负载。 这方面的主要关注领域将是向上转换,因此 B1和 B2连接——您是否知道预期的最大数据速率和电容负载(包括来自电路板/电缆的寄生虫)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    感谢您的快速响应。 我们已将 MDC/MDIO 连接到机上的四个 PHY。 迹线长度约为5~6英寸。 预期操作频率为1MHz 左右。 如果您在此处发现任何问题,请告知我们。

    此外,LSF0204数据表建议使用一个300欧姆的上拉电阻器。 请参阅以下数据表的屏幕截图-

    请建议我们在设计中使用哪些推拉值。 此外,我们还观察到,LSF0204系列没有提到混合模式电压转换,我们正在单个 IC 上使用漏极开路和推挽信号的组合。 这是好的,还是我们可以在启动过程中遇到问题? 如果是,请告诉我们解决方案。

    此致,

    阿迪特亚·库马尔·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表推荐了许多值。 实际使用值取决于电路的电容负载,这是速度和功耗之间的一种折中。 使用实际板尝试多个值,并使用示波器进行检查。

    所有频道都独立工作。