This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G08-Q1:输入电压大于 VCC

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069734/sn74aup1g08-q1-input-voltage-is-larger-than-vcc

部件号:SN74AUP1G08-Q1

尊敬的团队:

我的客户使用一根针脚连接1.8V 信号,使用 B 针脚连接3.3V 信号,而他们的 VCC 为1.8V。 还可以吗?

我们的输入 支持3.6V,因此在我看来应该可以接受。 但我不确定它是否会产生不良影响。 请您帮助分析不良影响吗?

谢谢,致以最诚挚的问候。

雪莉酒