This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A:产品总电流规格说明

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070328/sn74lvc16244a-total-part-current-spec-clarification

部件号:SN74LVC16244A

我们正在使用 P/N:SN74LVC16244ADGGR

我们没有发现任何问题,但有一个申请/减级问题。

 

在数据表第10.2.2节 详细设计程序中,它表示每个输出为25mA,零件的总电流为50mA。

 

我们的输出电流在每输出电流25mA 以内,输出电流为~ 10mA,部分输出电流在50%占空比下,部分电流在100%占空比下。

 

‘担心总“部分” 电流限制在50mA。

 

我们有:

1Y1-1Y4 ~10mA,占空比为50%

2Y1-2Y4 ~10mA,占空比为50%

 每个均具有3Y1-3Y4 ~10mA 负载

 每个上的4Y1-4Y4 ~10mA 负载

 

这将是 ~120mA 的‘部分’平均总电流。

 

‘想知道“部件”的50mA 总电流是否适用于单组4x 输出(4位)?

您能确认/澄清吗?

 

数据表:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc16244a.pdf?ts=1642455769632&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN74LVC16244A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值表中的实际数字为50 mA 和100 mA (它们可能是从一些较小的部分复制的)。 该条目还显示“通过每个 VCC 或 GND 的连续电流”,因此看起来就像正常一样。