This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:MAC 到以太网物理的3.3V 到5V 电平转换器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069390/sn74lxch8t245-3-3v-to-5v-level-shifter-for-a-mac-to-physical-of-ethernet

部件号:SN74LXCH8T245
“线程”中讨论的其它部件:TXS0102

大家好,团队

LXC 级转换器的数据表表明,它的工作速率高达480Mbps。 我们的客户正在寻找 一个3.3V 至5V 电平转换器,用于将 MAC 转换为以太网的物理。 据我们的客户称,他  正在使用 RMII,因此他需要1 条双向(MDIO 线路),4条单向 TX 和4条单向 RX。 能否确认 LXC 级转换器 是否支持此应用程序? 如果没有,请提出替代方案吗?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    正确设置在很大程度上取决于客户实施的 MDIO 和 RMII。

    我们是否知道他们对每个时钟的使用速度? 什么负载?

    如果我们不知道任何事情,我会首先推荐用于 MDIO 通信的 TXS0102,可能用于 RMII 的 LXC。 考虑到他们需要两台设备来处理(每个方向各一台),这可能不是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    感谢您的回复。 我们收到了客户的反馈,

    我真的在寻找能完全解决我的传输问题的解决方案,TXB0108PWR 是否能以100Mbps 的时钟频率为50 MHz 的 RMII 以太网工作?

     或者可能是用于数据线和时钟的 TXB0108PWR,然后 用于 MDIO 和 MDC 线的 TXS0102?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    [引用 userid="432284" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069390/sn74lxch8t245-3-3V-5V 电平转换器-用于移动通信-物理-以太网/3959908#3959908"]将完全解决我的传输问题[引用]

    他们遇到了什么问题? 在哪种类型的传输线路上? 在什么负载下? 正在使用哪种类型的驱动程序?