This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74BCT245:垫尺寸

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74BCT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068802/sn74bct245-pad-dimensions

部件号:SN74BCT245

你(们)好

请告诉我 SN74BCT245NSR 印刷电路板安装的建议垫片尺寸。
(主板布局)

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于如此大的引脚间距,陆地模式的细节并不重要。

    您可以从 Ultra Librarian 下载 CAD 符号:在 SN74BCT245网页上,转至“设计与开发”/“CAD/CAE 符号”/“视图选项”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克莱门斯-桑

    我从 SN74BCT245网页下载了 CAD 符号(来自 UltraLibrarian)。
    占地面积为85mil x 22mil。

    是否可以以以下格式提供包大小信息?
    在本例中
    ・20×(1.85)
    ・20×(0.45)
    ・(7)

    借助这三项信息,您将获得更好的足迹信息。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,cafain-san,

    我们提供的信息格式符合 TI 标准。

    正如克莱门斯所说的那样,使用这种尺寸/类型的封装,封装对系统设计并不重要。

    您可以使用我们推荐的 UltraLibrarian 文件,也可以自行构建,并根据自己的喜好调整衬垫尺寸。 我想您的零件清单中还有其他 NS 封装设备——您可以使用现有设计或类似设备中相同尺寸的电极。