This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304 OE 有源偏高

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1070010/txu0304-txu0304-oe-active-high

部件号:TXU0304
“线程: 测试”TXB0104中讨论的其它部件

您好,  

我需要使用此设备在 SPI 线路上转换4个从属设备的电压,这些设备都位于同一 SPI 线路上。 每个从属设备都有自己的 SPI 缓冲器 TXU0304

但是,我发现 OE 处于活动高电平是很奇怪的,因为 SPI 设备芯片选择通常处于活动低电平状态。

我目前没有 TXU304设备,因此无法测试。

因此,您可以确认,如果我的 SPI 从属设备具有 /CS,我 必须在将/CS 信号连接到缓冲驱动程序的 OE 之前将其反转。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设备设计为与 TXB0104封装兼容,因此它确实具有高活动 OE,您需要反相器。