This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:允许引脚1 (N.C.)中存在+V 电位?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069628/sn74lv1t34-v-potential-in-pin-1-n-c-allowed

部件号:SN74LV1T34

您好,

我正在寻找74AUP1T34DCK 的替换部件,TI SN74LV1T34看起来是合适的。 由于74AUP1T34具有用于芯片输入电路(引脚1)的附加 VCC 引脚,我不想重新设计电路板,所以问题是是否允许将+V 电位(在本例中为+1.8V 或+3.3V)连接到此引脚? 我已经尝试测量此引脚上的阻抗,在我看来这是浮动的。

请提前感谢您的参与。

艾克·辛岑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eike,

    SN74LV1T34的引脚1“NC”未内部连接。 您可以将其连接至任何电压或信号,而不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!