This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:信道之间的最大延迟时间差

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069099/sn74axc8t245-q1-maximum-delay-difference-time-between-channels

部件号:SN74AXC8T245-Q1

大家好,团队

信道之间的最大延迟时间差是多少? 客户需要<3ns,我们能否满足此要求?

这意味着同时给出输入信号和输出信号之间的时间差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mona,

    通常我们的零件没有规定倾斜时间。 但是,您可以预期同一设备中的信道之间的延迟时间<1 ns,因此这对您的应用程序来说是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾伯特,我还能假设 CAVC8T245QRHLRQ1的延迟时间小于1ns 吗? CAV 和 CAX 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    AXC 逻辑系列设计为直接替代 AVC 系列,与旧逻辑相比有了许多改进,特别是针对加电和断电斜坡时间的故障。 两个系列都没有指定或描述歪斜,因此我们无法保证出现任何与歪斜数字有关的问题。