This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVT245PWR (仅用于未使用的 A 和 B 端口)输入可以下拉,或者输入和输出都可以下拉

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069661/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr-for-unused-a-and-b-port-only-input-can-be-pulldown-or-both-input-and-output-can-be-given-with-pulldown

部件号:SN74LVC8T245
“线程”中讨论的其它部件:SN74LX8T245

尊敬的团队:

我将使用 SN74LVC8T245PWR 缓冲器和方向引脚。我要将 A 更改为 B 或 B 更改为我希望应用双向的方向。 在这种情况下,我有两个未使用的端口。对于未使用的 A 和 B 端口,只有输入可以下拉,或者输入和输出都可以下拉,因为在数据表中,未使用的引脚输入端口与输出的低逻辑或高逻辑绑定是他们没有提到的。如果是 iam 要双向使用意味着我必须对 A 和 B 端口的未连接引脚执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持打开状态。 但当您改变方向时,两个引脚都可以是输入,因此您已将两侧都绑在 GND 上。 (如果未使用通道,则无需插入电阻器。)

    请考虑使用较新的 SN74LX8T245。