This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245-Q1:驱动强度

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069346/sn74avc8t245-q1-drive-strength

部件号:SN74AVC8T245-Q1

您好,

你好。 我有一位客户想要了解 CAVC8T245QRHLRQ1驱动强度的详细信息。 请给出建议。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    输出驱动器详细信息在电气特性表中列出,如下所示:

    驱动强度通常以电阻表示,这只是输出晶体管的压降与通过输出晶体管的电流的比值。

    例如,考虑到突出显示的值,卢比=(3-2.3)/0.012=58.33欧姆。

    请注意,此计算将始终为您提供最大电阻值-数据表 VOH 和 VOL 规格的额定电阻值最差,电阻值达到最大值时会发生这种情况。 典型值约为该值的一半,因此在这种情况下为29欧姆。