This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:设备是否支持100M 1V 至1.8V?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069282/sn74axc8t245-could-the-device-support-100m-1v-to-1-8v

部件号:SN74AXC8T245

您好,

下面是数据表说明,设备可以支持 100MHz 1V 至1.8V,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我使用15pF 负载进行了快速模拟,以显示预期的性能:

    您可以看到,设备可以支持100 MHz,具有15pF 负载和1.8V 输出电源,尽管它正在推动限制。 波形以这种速度/负载相当四舍五入。

    如果负载可以降低到5pF,波形看起来会更好,达到脉冲宽度的很大一部分的导轨: