This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G139:逻辑论坛

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069184/sn74lvc1g139-logic-forum

部件号:SN74LVC1G139

大家好,团队

我的客户希望了解  SN74LVC1G139的编码模型。

谢谢,请向我提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “编码模型”的含义是什么?

    其功能在数据表4中有描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    设备 SN74LVC1G139是 一个2位二进制解码器。 它将 A 和 B 处的2位二进制数字输入转换为单个活动输出。 数据表中设备的功能表对此进行了说明:

    例如,我突出显示了“01”的输入,这会导致输出 Y1处于活动状态(低),而所有其他输出均处于关闭状态(高)。

    他们是否在寻找模拟模型? 如果是,类型是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃利斯

    我理解,谢谢。

    杰森