This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:VCC 的 VIH = 3.7 V~4.4 V

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1069071/sn74lvc2g74-vih-of-vcc-3-7v-4-4v

部件号:SN74LVC2G74

各位专家:

当 VCC 范围为3.7 V~4.4 V 时,您会告诉 VIH (最小值)吗? 数据表未指定此 VCC 范围的 VIH (最小)。

此致,
福吉瓦拉