This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC2G126与 SN74LVC2G125和 SN74LVC2G241之间的差异

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126, SN74LVC2G125, SN74LVC2G241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068956/sn74lvc1g125-difference-between-sn74lvc2g126-and-sn74lvc2g125-and-sn74lvc2g241

部件号:SN74LVC1G125
线程中讨论的其他部件:SN74LVC2G126SN74LVC2G125SN74LVC2G241

大家好,团队

 SN74LVC2G126与 SN74LVC2G125和 SN74LVC2G241之间有何区别?

谢谢

野牛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奈城

    这两者之间的区别是 OE 引脚。  

    125:两个 OE 都是反相的

    126:两个 OE 都是非反相的

    241:一个 OE 反相,第二个 OE 非反相