This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:串联连接 IC 的两个通道

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068914/sn74lvc14a-connect-two-channels-of-the-ic-in-series

部件号:SN74LVC14A
“线程:SN74LVC1G17”中讨论的其它部件

你好,团队

如果串联连接 IC 的两个通道(如所附通道),是否存在任何振动或其他问题?

此致,

北之高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takahashi-San,

    否,这是一个非常常见的应用程序,用于从 SN74LVC14A 的2个通道创建缓冲区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是问题。

    但是,这两个安全门可以用单个缓冲区(如 SN74LVC1G17)替换。 如果您要创建延迟,也可以使用缓冲区前面的 RC 电路来完成此操作。