This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV8154:最大输出电流

Guru**** 2505535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068655/sn74lv8154-maximum-output-current

部件号:SN74LV8154

关于刚才得到回答的另一个问题,我必须在该计数器的 Y 输出上应用下拉电阻器,尽管我希望输出尽可能快地下降,以保证可靠的操作,但我不想让组件过载,我不确定是否过载 输出电流的“绝对最大额定值”和“推荐工作条件”是每针或整个设备的电流。

建议的输出电流(高和低)似乎为12mA,具有5V 电源,因此(假设每个引脚)它可以轻松驱动1K 负载,但8*5mA 是40mA,超过绝对最大连续输出, 尽管它最多只能持续20US,但您是否建议改用1.5K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是按引脚计算的。

    输出阻抗比这些电阻器小得多;它们不会帮助降低边缘速度。 只需使用10K。