This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:VOH 值&容积

Guru**** 2506365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1068425/sn74lvc1g126-value-of-voh-vol

部件号:SN74LVC1G126

大家好,团队

我的客户希望了解以下情况下的价值。

假设 VOH 值

1) Vcc=3.0V,IOH=-1mA 或更低。

2) Vcc=3.0V,IOH=-6mA。

假设体积值

3) Vcc=3.0V,IOL=1mA 或更低。

4) Vcc=3.0V,IOL=6mA。

此致,

Kenji