This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45-Q1:SN74AXC1T45-Q1的抖动和占空比偏移

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067625/sn74axc1t45-q1-the-jitter-and-duty-cycle-offset-of-sn74axc1t45-q1

部件号:SN74AXC1T45-Q1
“线程:LMK1C1102”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户现在选择 SN74AXC1T45QDCKRQ1,用于系统50MHz 时钟的电平偏移(输入1.8V 50MHz,50%占空比信号,输出3.3V 信号)。 抖动和占空比偏移非常敏感,因此客户希望了解在该芯片的高温和低温下质量生产的抖动容差和输入阈值容差。 抖动容差用于计算时钟链上的总抖动是否满足要求,阈值容差用于计算时钟信号的占空比是否满足要求。

我们能否提供这些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,阿梅利,

    不能,此设备不能规范抖动。 如果这是一个重要参数,我建议他们使用具有指定抖动的设备。 您应该能够在“时钟缓冲区”下找到这些缓冲区。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    感谢你的回复。 我们是否有 Q1的时钟缓冲器,并且还支持125℃?…我在 TI.com 中找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,阿梅利,

    我已将您的职位转移到正确的团队中,以帮助您选择部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie,

    请访问 https://www.ti.com/product/LMK00804B-Q1

    我们最近还发布了 LMK1C1102 (以及更高的输出计数),它还支持高达125C 的环境温度。 但这个家庭不是第一季度。

    此致,

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢迪伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢朱利安。