This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:常闭引脚

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067977/sn74aup1t34-nc-pin

部件号:SN74AUP1T34

大家好,团队

SN74AUP1G34DPWR 的 NC 针脚是否可以连接到信号? 我们正在考虑使用它来替换 SN74AUP1G08DPWR,但一个输入引脚将变为 NC,请告诉我们这是否没问题。

最佳
Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泽明,您好!

    设备内部的 NC 针脚未连接到任何设备。 您可以在不影响功能的情况下将信号连接到它。