This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G34:搜索 SGPIO 缓冲区

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A, SN74LVC32A, SN74AHC126, SN74ALVC126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067657/sn74lvc3g34-seek-sgpio-buffer

部件号:SN74LVC3G34
线程中讨论的其他部件:SN74LVC07ASN74LVC32ASN74AHC126SN74ALVC126

你好,团队。

我的客户希望找到一个缓冲区来提升 SGPIO 信号。

上图是标准 SGPIO 信号。 我的客户使用它在 CPU 和背板之间进行通信。 一个 CPU 有2个 SGPIO 控制器。 他们共享负载和数据输出线路,并使用不同的时钟,不使用 SDatain,因此总共仍有4条线路。 请帮助并推荐可缓冲 SGPIO 信号的适当缓冲材料,谢谢。

此致,

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    我 只检查 SGPIO 协议, 时钟频率最高为100k;

    SGPIO 信号传输到底板并由 CPLD 分析,然后点亮硬盘 LED 指示灯;

    我想找到一个具有一个 OE 引脚的3.3V Vcc,OD 输出,四通道,请帮我检查,谢谢。

    此致,

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有带/OE 输入的漏极开路缓冲区。

    当/OE 过高时,您可以将 SN74LVC32A 置于漏极开路缓冲器(SN74LVC07A)前面,或将其打开,以使输出 Hi-Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    为什么我们需要使用或浇口?  我很困惑,你能解释一下,谢谢你;  

    客户只想同时控制这4个通道,我们能否使用一个 OE 字母同时连接到我们的4个 OE 引脚以实现此功能?

    我发现 sn74alvc126和 sn74ahc126都是具有 OD 输出的4通道缓冲器,它们可以在这个电路上使用吗?  

    事实上,缓冲器的输出连接到 CPLD,然后 CPLD 的输出驱动 LED 灯,缓冲器的输出不需要直接驱动 LED。

    事实上,我没有找到合适的 SGPIO 协议信息,我不确定我们的设备是否支持 SGPIO,请帮助确认,谢谢

    此致,

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74xx126缓冲器没有漏极开路输出。

    请指定所有四种数据和 OE 组合的输出内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisch,

    感谢您的评论,我知道您为什么要推荐 或在漏极开路缓冲器(SN74LVC07A)前面安装安全门(SN74LVC32A)

    那么,我们的缓冲 器 SN74LVC07A 可以 支持 用于串行 GPIO (SGPIO)总线的 SFF-8485规范吗?

    我将与客户沟通,以获取 有关四项输出和 OE 之间逻辑关系的详细信息,并在明天告诉您,谢谢。

    此致,

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维基百科说,SGPIO 是一条普通的集电极开路总线,因此74xx07可以正常工作。