This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G241:缓冲器的输出在达到最小输入高电压之前打开

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031, TLV803E, TLV4041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067446/sn74lvc2g241-output-of-buffer-turns-on-before-meeting-minimum-input-high-voltage

部件号:SN74LVC2G241
线程中讨论的其他部件:TLV7031TLV803ETLV4041

您好,我们正在一个具有关键计时要求的通电序列电路中使用 SN74LVCG241。 我们看到的问题是,一旦缓冲区的输入 电压为1.4伏,缓冲区的输出就会变高。 但是,根据数据表,最低高级输入电压应为2V,VCC 为3V 至3.6V (我们使用3.3V)

缓冲区输入是否在0.8V 和2V 之间输入未知状态? 此输入的高阈值电压是否会因设备而异? 请参见以下图表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表保证,当输入电压至少为2 V 时,输出电压高;当输入电压最多为0.8 V 时,输出电压低。实际切换阈值可能接近 VCC/2, 但是,对于 VIL 和 VIH 之间的电压没有任何保证

    (Δv,低于 Δt μ S/M 限值的信号边缘将增加功耗,并可能导致振荡和损坏;请参阅 [FAQ]慢速或浮动输入如何影响 CMOS 设备?)

    如果您需要更精确的切换阈值,请使用 TLV7031/2或 TLV4041等比较器。 还有电压监控 IC,如 TLV803E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,谢谢你们的快速回复,这很有意义。 启用引脚也是如此吗? 在这种情况下,阈值通常接近 VCC/2,并且无法保证接通电压? 如果 OE 引脚上的 dt/dvd 速度不够快,这是否也会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格适用于所有数字输入。