This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH2T45:总线保持闩锁延迟时间和总线保持释放状态

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH2T45, SN74AXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1072545/sn74axch2t45-bus-hold-latch-delay-time-and-bus-hold-release-condition

部件号:SN74AXCH2T45
线程中讨论的其它部件:SN74AXC2T45

联想客户使用 SN74AXCH2T45替换 SN74AXC2T45,而另有一种用于 SN74AXCH2T45的总线保持闩锁规格。 现在我们有一个问题:总线保持闩锁发生的延迟时间是多少?锁定关闭总线保持的释放条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线保持闩锁始终处于活动状态。 它具有极高的输出阻抗(约5 kΩ),以允许实际输入信号覆盖它。

    有关 使用总线保持电路避免浮动输入的信息,请参阅“系统注意事项”第5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和技术支持。  kΩ 我能知道输出阻抗的稳定性和准确度表现如何(5 μ A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表将其指定为最大保持电流(IBHx)和最小过载电流(IBHxO);实际可能的输出电流介于这些值之间。