This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:Vcc 处的输入泄漏电流=0伏

Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071100/sn74lvc08a-input-leakage-current-at-vcc-0v

部件号:SN74LVC08A

你好,支持团队。

我向我的客户询问了 Vcc=0V,Ta=-25℃时的输入泄漏电流问题。

 我的℃用220K 的推拉式电流和47k 的 Vcc=0V,Ta=-25 μ A 的推拉式电流确保了大泄漏电流(约43uA)。

结果是否正确?

请参阅下图。

我可以在 Vcc=3.6V 处找到输入电流规格,但在任何其它条件下都不能找到。

请提供有关 VCC = 0V 时输入泄漏电流的规格吗?

此致,

希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入泄漏电流将与电源电压相当独立。

    通过200 kΩ 电阻器的43 µA 电流将导致9.46 V 的压降。此电压来自何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisc-san

    感谢你的回复。

    43uA 的电流不是200k,而是 SN74LVC08A 12针输入的泄漏电流(源电流)。

    流经200k 的电流未知。

    还发现其他输入1和4被用10kΩ Ω 电阻器拉至5V 通道。

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损坏的输入可能会泄漏电流;这可能是由过电压引起的。 但当 VCC 为0 V 时,电流来自何处? 任何上拉电阻器上是否有压降?

    电流的测量准确程度如何? 可能是 FET 泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisc-san

    个别客户的报告中有一部分没有解释。
    他们确认,47k 和1K 的中点电压(VA)为2V。 (请参阅下图。)

    我还认为输入信号损坏,并要求客户断开输入信号(针脚12),并确定泄漏电流是否是原因。
    结果是设备输入的泄漏电流,因为 VA 电压为0V。
    但是,我不理解为什么在 VCC = 0V 的情况下会产生如此大的泄漏电流。

    您仍然认为设备已损坏吗?

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入具有高阻抗。 µA μ A 电流意味着损坏。

    但请检查 FET 是否有泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉迪施-桑

    感谢您的善意支持。

    我的客户通过断开输入(针脚12)和 FET 栅极的连接来确认 FET 没有泄漏电流,因此47kΩ Ω 电阻器上没有电压(接近0V)。

    但是,我的客户发现我收到的信息不正确,并报告了更正。

    我告诉您,VCC = 0V,但这是错误的,VCC = 5V。

    在数据表中,VCC 的最大电压为3.6V,这不是推荐的条件。

    是否可以增加来自输入端口的泄漏?

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在符合建议的工作条件时,才能保证电气特性。

    当针脚12断开但电阻器仍连接到 FET 栅极时,电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisc-san

    感谢你的回复。

    FET 栅极的电压接近0V。

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此泄漏电流肯定来自引脚12。

    然后,我只能重复我之前所说的内容:设备损坏,可能是由于过压/ESD 造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉迪施-桑

    感谢您的回答。

    很抱歉我的回复太迟了。  

    了解与 VCC=5V 一起使用时不会出现异常泄漏电流是否正确?  

    此致,

    希加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5 V 电源超出了建议的工作条件,但 LVC 设计为可承受5 V 的电压。高泄漏电流只能在高温下发生。 µA μ m 的远远超出任何正常泄漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ladisc-san

    感谢您的支持。

    我理解。

    这个问题已经解决。

    谢谢!

    希加