This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:IOFF/温度特性和分散

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1072821/sn74lvc1g126-ioff-temperature-characteristic-and-dispersion

部件号:SN74LVC1G126

大家好,团队

 

您能否分享 Ioff 的温度特征和分散(中心值和标准偏差)?

数据表仅指示最大值。

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    我们在125 C 时测得的最大泄漏值为216 NA。在较低温度下,这些值太低,无法由测试仪读取,因此统计结果无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特,您好!

    感谢您分享更多信息。

    您是否会知道0~40C 的 Ioff 最大/最小值?

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    它以大约29 NA 最大值列出,最小值为负值。 正如我所说,我不相信这些值会对您有所帮助,因为测试人员似乎无法读取如此小的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特,您好!

    已理解。 非常感谢!

    此致,

    库鲁米