This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A-Q1:此部件的 HBM ESD 等级是多少?

Guru**** 2502075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1073016/sn74lvth16245a-q1-what-is-the-hbm-esd-rating-of-this-part

部件号:SN74LVTH16245A-Q1

qual 摘要页面显示了有关 ESD 等级的数据表,但数据表中没有该数据表。

您能告诉我 HBM ESD 的评级是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill,

    此设备的 HBM 为2 kV。