This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:将1.8V 转换为2.5V

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, SN74AXC4T774, SN74LV4T125, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1072806/lsf0204-convert-1-8v-to-2-5v

部件号:LSF0204
线程中讨论的其他部件: SN74AXC4T774SN74LV4T125SN74AXC4T245

大家好,团队

客户正在检查 LSF0204是否可用于将1.8V 转换为2.5V。 数据表第1页显示了这一点受支持。 但是,在数据表 P14中,它显示需要最小0.8伏电压差,首选1伏电压。 您能否帮助检查 LSF0204是否支持1.8V 至2.5V 转换? 谢谢。

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1页介绍了 I/O 电压。 第14页介绍了参考电压。 所有这些电压都是独立的,但没有电压必须低于 Vref_A

    例如,您可以使用 Vref_A = 1.8 V,Vref_B = 3.3 V 或5 V

    使用 SN74LV4T125,SN74AXC4T245或 SN74AXC4T774等设备可能更容易。