This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:最高热阻值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071550/sn74ahc1g08-top-thermal-resistance-value

部件号:SN74AHC1G08
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

  在这里,我们需要了解 连接到顶部的热阻。在我们的数据表中,只有与环境的连接。

  我们是否具有连接到顶部 的热阻?  

  如果没有,我们如何才能知道设备的最高温度值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuang,

    您正在使用此设备的哪个软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOT-23.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是我们的温度值。  

    Result-Theta JC,Top (标准数据表值) 170.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么它会注意数据表的价值? 我在数据表中找不到它。您可以分享一张照片吗? 如果是我们的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在更新数据表以包括所有温度值,但这是一个漫长的过程。 这些数据目前是通过测试/验证为我们提供的值来完成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。 很清楚。