This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A:SN74LVC06A 是否具有漏极开路输出?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1072571/sn74lvc06a-is-sn74lvc06a-with-open-drain-output

部件号:SN74LVC06A

根据第2页的数据表,函数表。

当输入= H 时,输出= L

当输入= L 时,输出= H <<我想确认输出是否=高 Z,而不是逻辑 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您认为正确,函数表中的输出在技术上应该是 Hi-Z 在我们较新的数据表上,这是现在的标准,但是,我们在一些较旧的数据表上仍然有通用逆变器真相表。  

    如果要将其用作逆变器,则需要输出上的上拉电阻器来生成输出 H