This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT11004:文献编号 SNOA254A (应用手册 A-926)与当前 ACT 系列器件的相关性

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC14-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1072358/74act11004-relevance-of-literature-number-snoa254a-application-note-an-926-to-current-act-family-devices

部件号:74ACT11004
“Thread:TestSN54AC14-SP”中讨论的其它部件

我想知道文献编号 SNOA254A (A-926)中报告的辐射测试结果是否仍然与当今的 ACT 逻辑设备系列相关? 例如,辐射测试结果是否仍然适用于74ACT11004PW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本应用手册(以及安-925/ SNOA253)仅适用于 National Semiconductor 制造的军用级设备。

    TI 不再销售这些产品,TI 的 SN54AC… 设备使用不同的过程。

    有关经过辐射强化的设备,请参阅 《空间指南》,例如 SN54AC14-SP。