This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G34:SPICE 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071406/sn74aup1g34-spice-model

部件号:SN74AUP1G34

您好,


我一直在 TINA 2019年01月01日 和 Orcad-PSPICE 测试 SN74AUP1G34的 SPICE 模型修订版2。

我在直流扫描方面表现良好,但在具有脉冲输入的瞬态中,模型在两个模拟器中都有差异。

有人经历过这种行为吗?

谢谢,

爱德华多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱德华多

    您是否有可以在此处发送的 TINA 和/或 PSPICE 测试台? 我认为它们必须采用 zip 文件格式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    此处是 TINA 睾丸的链接,PSPICE 中的结果是相同的。

    感谢您的关注。
    爱德华多

    Test_SN74AUP1G34.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱德华多  

    您似乎上传到了我们无法访问的文件共享网站。 在回放中,您可以单击“插入”并附加其中的 zip (在图片中突出显示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_SN74AUP1G34.zip

    现在通过“插入”按钮!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会研究这个问题并告诉你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱德华多  

    我们解决了这个问题。 附件是修订后的文件。 这将很快更新到 TI 网站上。  

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G34.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢艾伯特

    现在,模型工作正常。

    此致,

    爱德华多