Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, SN74HCS165
您好,
我正在寻找一种基于 I2C 的 PCF8574替代产品。
我需要一些可以与 SPI 接口配合使用的东西(实际上,为了适应 I2C,针脚已超出)。
我希望在输入状态发生变化时收到中断(INT 专用引脚)。 我总共有7个输入,因此8位输入扩展器应该工作。 无需输出。
输入为0-3.3V 电平。 主要是按钮。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCF8574, SN74HCS165
您好,
我正在寻找一种基于 I2C 的 PCF8574替代产品。
我需要一些可以与 SPI 接口配合使用的东西(实际上,为了适应 I2C,针脚已超出)。
我希望在输入状态发生变化时收到中断(INT 专用引脚)。 我总共有7个输入,因此8位输入扩展器应该工作。 无需输出。
输入为0-3.3V 电平。 主要是按钮。
谢谢 克莱门斯·拉迪施 ,他真的很有帮助。
是否有方法可以通过使用任何通信主控来减少某些 PIN 的使用? 例如: 我有2个 UART 设备,很少有 SPI 设备,如果我可以替换这些引脚,并且只将一条 I2C 线路组合在一起,这将很有帮助。
TI 目录中是否有具有20MHz+速度且至少有4个定时器的经济型 MCU?
我知道 Microchip 有 AVR ATTiny 系列- 2个1美元。 TI 是否提供了任何经济高效的解决方案,我想使用它来代替其他选项。
https://www.mouser.ca/ProductDetail/Microchip-Technology/ATTINY826-SFR?qs=sGAEpiMZZMv0NwlthflBi775BgPTl04svHdGpOcu4mo%3D
MCU必须通过 UART/任何 其他协议使用另一个 MCU 进行编程。
有许多芯片可以通过 I²C 访问。 请指定要替换的内容。
这是对具有四个计时器的20 MHz MCU 的搜索:
www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/msp430-microcontrollers/products.html#p62=20;25&p2089=4;6
以上链接的 MSP430s I 的大多数都可以使用 UART 或 I²C 编程;请参阅 MSP430闪存设备启动加载器(BSL) 或 MSP430 FRAM 设备启动加载器(BSL)。