This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:输入电压 VIL & VIH

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97, SN74AUP1G00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071875/sn74aup1g97-input-voltage-vil-vih

部件号:SN74AUP1G97
“线程”中讨论的其它部件: SN74AUP1G00

您好,

我检查了 SN74AUP1Gxx 系列的两个数据表,一个是使用施密特触发器 SN74AUP1G97输入的,另一个是 CMOS 模式 SN74AUP1G00的输入

我复制了下面的输入电压 VIL 和 VIH 规格,并添加了一张从“一个应用说明”中拍摄的图片。 如果 Vcc 均由3V 供电,请了解:

Vt+和 VIH 以及 Vt-和 VIL 之间有何区别?

2.只有施密特触发器类型的输入的最小和最大值为 VIH 和 VIL,但 CMOS 类型的输入只有 VIL_MAX 和 VIH_MIN,对吗?

如果是,原因是什么?为什么不标记 VIL_MIN 和 VIH_MAX?

3.在 施密特触发器输入中,“歇斯底”电压表示“VT-+- VT-”,但“歇斯底”电压表示 CMOS 输入是什么?

4.如果为“VIH - VIL”或“VT+- VT-”定义了“HY”电压,那么“VIH_MAX - VIH_MIN”和“VIL_MAX - VIL-MIN”可以使用什么定义?

下面是 TI 的一个应用手册中的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常 CMOS 输入有一个切换阈值;施密特触发器输入有两个。 请参阅 了解施密特触发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我看到本应用说明中提到的 Vt+MAX=VIH,VT-MIN=VIL。

    但是,仍然不清楚:  

    CMOS 类型输入仅具有 VIL_MAX 和 VIH_MIN,我们永远不会看到 VIL_MIN 或 VIH_MAX, 对吗?

    CMOS 输入中没有卫生电压,一旦我们谈到卫生,它必须是内部的施密特触发器,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从技术上讲,Vil_min 将是 GND,但这实际上不是一个关键参数,因为设计人员设计为 VIL max 以在输入时获得保证逻辑低。 有时会提供 VIH_max,但它也作为 VI 提供,这表示输入可以获得的最大安全电压。  从逻辑层解释中,关键参数是 VIH_min,因为您希望至少达到逻辑高的该级别。 谈到歇斯底里时,您通常会谈论施密特触发器是的。