This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:输出启用 OE

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071941/txs0102-output-enable-oe

部件号:TXS0102

您好,

我 在项目中使用 TXS0102逻辑电平转换器。   数据表显示 ,在应用 VccA 和 VccB 之前,OE 引脚(输出启用)保持较低。   为了 消除控制线,我可以将 OE 引脚与 VccA 绑在一起吗?  如果是,我可以直接连接到 VccA,还是需要串联电阻器?   如果电阻器上有“是”,您建议电阻器的值是多少?

谢谢,

嗯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,HSG,

    是的,如果您的系统可以在加电期间处理 I/O 上的信号,则可以将 OE 直接绑定到 VCCA。 由于出现拉电,I/O 电压将仅跟踪相应的电源电压。