This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99:热阻

Guru**** 2839650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071740/sn74lvc1g99-thermal-resistance

部件号:SN74LVC1G99

您好,Team,

我的客户想知道设备 SN74LVC1G99DCuR 的完整散热数据,数据表中似乎没有这些信息。

此外,我们还在寻找 Max。 此设备的结点温度。  

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,您好!

    有关最大温度的常见问题解答: [FAQ]设备的最大接点温度(TJMAX)是多少?

    下面是其他散热数据:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 242.9
    Result-Theta JC,Top (标准数据表值) 114.7.
    Result-Theta JB (标准数据表值) 162.4
    结果- psi JT (标准数据表值) 45.3.
    Result - psi JB (标准数据表值) 161.9
    result-Theta JC,底部(标准数据表值) 不适用