This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT125:SN74LVTH125のバスホールド回路の违い Ω

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1071577/sn74lvt125-sn74lvth125

部件号:SN74LVT125

您好,

该应用手册 说“所有新开发的总线接口设备输入都有总线保持电路。”

这是否仅适用于 AXC 和 AXCH?

LVT 已有总线保持电路。 LVTH 的电路是否是另一个新设计的电路?

LVT 和 LVTH 总线保持电路之间是否存在特定差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并非所有设备都是总线接口设备。

    总线保持电路通常由"H"标识。 LVT 系列是一个例外:它还具有总线保持功能,LVT 和 LVTH 之间的区别在于后者的输出在电源打开/关闭期间处于高阻抗状态(请参阅 LVT-TO LVTH 转换)。