This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:VCCA 上的电压异常

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1073220/txs0102-abnormal-voltage-on-vcca

部件号:TXS0102

您好,

使用 TXS0102进行 UART 通信的 IM。 VCCa=1.8V,VCCb=3.3V。 安装此部件时,VCCa 引脚上的电压测量值为2.1伏。

OE 与 VCCa 绑定。

有什么想法呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sergey,

    您是否在设备断开的情况下测量了导轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    是的,如果没有安装设备,我的电压为1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sergey,

    这很奇怪。 您是否有其他设备样本可供换用? 这将有助于排除任何设备损坏。 随着电压的增加,似乎 VCCA 引脚中有电流,除非 VCCA 处于0 V,且 VCCB 仍在供应(此电流也很小),否则不应该出现这种情况。 如果两个电源之间的二极管损坏,则可能存在一些泄漏电流。 为 VCCA 提供电源的是什么,它是否是 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,  

    确实在另一个委员会上进行了尝试,但不幸的是,结果仍然是相同的。

    vcca 和 vccb 均由 LDO 提供。

    我在 Vcca 侧有一个下拉300k 电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sergey,

    在此期间是否有驱动 A 端口 I/O 的因素? 能否获得包括 VCCA,VCCB,A1和 B1信号在内的示波器信号? 300kohm 电阻器应该能够吸收 VCCA 引脚中的任何电流(如果实际情况是这样),所以我看不到转换器如何增加电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    所以,我首先测量了所有未安装 TXS 的电极,这里我有以下内容:

    B1 = 0伏

    VCCB = 3.3V

    OE = 1.8V

    A1 =信号0-3.3 V

    B2 = 0伏

    VCCA = 1.8V

    A2 = 1.8V

    我现在将对其进行焊接,并再次检查信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    因此,IC 安装后会变得有点有趣:

    B1=信号0-2.1伏

    VCCB = 3.3V

    OE = 2.1 V,但当 A1上有变速器时,它会降低到1.8 V

    A1=信号0-3.3V

    B2=2.1伏

    VCCA = 2.1伏

    A2 = 1.8V

    请参阅下面的我在 OE 上附加了这一有趣的跳转和 A1图片(它们不会同步到图片上,但在 A1有传输时,跳转会发生在 OE 上)。

    OE:

    OE

    答1:

    A1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sergey,

    让我知道情况如何。 我目前还没有发现这方面的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,迪兰,刚刚发布在上面,请看一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sergey,

    那么,你是把 A1驱动到3.3 V,还是那是打字错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dylan,我已经颠倒了 A1<>B1和 A2<>B2,这是正确的答案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sergey,

    不用担心,这就是我来这里的原因!