This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:UART 电压对话

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074221/txb0104-uart-voltage-conversation

部件号:TXB0104
线程中讨论的其他部件:TXS0108ESN74AXC4T245

你(们)好

我想使用此设备为 UART 通道执行电平转换器,而不是晶体管电路,这样我们就可以使用更高的波特率。

我们已被推荐 使用 TXS0108E,但只需要3个端口。 因此,我们选择使用 TXB0104D。

我们的微控制器使用3.3V,我们的模块使用1.8V。

这是正确的设备吗?

OE 可以永久连接到3.3V 还是1.8V? 如果我们将其连接到1.8V,我假设当我的 UC 打开模块时,1.8V 将被输出,哪一个可以更好?

我还可以将一个10K 下拉电阻器保持在接地端。

我选择使用 TXB0104D,因为这是一个仍可广泛使用的软件包,  

这是我的电流电路

使用设备,我们将拥有。

这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达梅什,

    我实际上会推荐 SN74AXC4T245这样的设备。 它针对低电压转换进行了优化,方向分割可容纳 UART。 直接将 Dir 或 OE 输入连接到 VCC 或 GND 是很好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    谢谢。

     SN74AXC4T245 和 SN74AXC4T244- Q1之间有何区别?

     是否有必要使用抽拉电阻器在加电期间禁用设备。OE 是否可以始终保持在接地状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,达尔梅什,

    Q1表示其 AEC-Q100合格。 如果您的系统不需要在加电过程中禁用 I/O,则可以接地 OE 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要在 DIR 或 OE 线路上使用任何上拉或下拉电阻器。

    我认为如果 OE 线路低且 GPIO 在睡眠模式下保持三态,则不应该消耗电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,达尔梅什,

    如我所述,Dir 和 OE 线路可以直接绑定到 VCC 或 GND (无需电阻器)。 OE 输入处于活动低电平状态,因此需要为高电平才能将 I/O 置于高电平状态。 仍会有一些静态功耗,因此它不会绝对为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    谢谢

    这是我的设置。 我认为这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,达梅什,

    2B2 (引脚10)应具有下拉或上拉以避免输入浮动。 除此之外,原理图看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    谢谢,我们是 直接连接接地还是通过电阻器连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,达尔梅什,

    对于 I/O,最好使用一个电阻器来确保安全,因为它可能是一个输出。