This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244Q:ESD 信息

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074496/sn74ahc244q-esd-information

部件号:SN74AHC244Q

您好,

你好。

我们的客户正在寻找 SN74AHC244QPWR 的 ESD 级别(HBM 和 CDM)。 请帮帮我们。 谢谢你。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    我有1.5 kV 的 HBM 值。 我没有清洁发展机制。