This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:有关 TXB0108的查询

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074422/txb0108-queries-regarding-txb0108

部件号:TXB0108
线程中讨论的其它部件: SN74AXC4T245

大家好,

我使用的是 TXS0108 8位双向电压电平转换器,而不是 TXS0104器件,通过前者支持1.1V。 我对此有两个问题:

1.将针脚(A5-A8和 B5-B8)留空是否正常?

2.如果是试验性的,电平调节器是否为1.1V?\

很抱歉,如果这些问题感觉像基本问题,需要澄清。

谢谢,此致,

索拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,索拉巴,

    这些设备都不支持1.1 V。我建议您查看支持低至0.65 V 的 SN74AXC4T245等设备