This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:需要最低功率电压转换解决方案建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TCA9800, SN74AVC2T245, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074293/lsf0102-lowest-power-voltage-translation-solution-recommendation-needed

部件号:LSF0102
线程中讨论的其他部件:TXS0102TCA9800SN74AVC2T245SN74AXC2T245

您好,

我正在寻找最低功耗级别的转换解决方案,该解决方案将执行1.8V 和3.3V 之间的转换,并在系统部分进入低功耗(LP)状态时用作后馈隔离。 当其中一个耗材关闭时,需要使用缓冲器来防止后送。 有时主侧和辅助侧的电压水平会相同,但仍需要某种缓冲器来防止后馈。  

以下是使用案例:

I2C (SCL/SDA) 1.8V 至3.3V

UART (RX/TX) 1.8V 至3.3V

I2C (SCL/SDA) 1.8V 至1.8VLP

UART (RX/TX) 1.8V 至1.8VLP

感谢您的支持!

此致,

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一个无源开关,不适合此类隔离。

    对于 I²C,请使用 TCA9800或 TXS0102。

    对于 UART,请使用 SN74AVC2T245或 SN74AXC2T245。