This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:如何处理两级翻译?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1073948/txb0108-how-to-handle-two-level-translations

部件号:TXB0108
“线程”中讨论的其它部件:TXU0304

您好,  

我的客户正在考虑将 FPGA 输出@ 1.8V 转换为3.3V,然后将3.3V 转换为2.5V。 我从这篇文章中看到,他们不应该简单地将两级翻译重新部署:

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/977764/txb0108-txs0108-and-txb0108-are-connected-in-series

他们可以同时放置两个? IOS 的输入电流5µA Ω,只要 FPGA 能处理2倍的电流,这似乎是可行的。

由于硬件尚未构建,我是否可以推荐其他翻译人员串联使用?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 和 TXB (或两个 TXB)彼此不兼容。 但其他组合也是可能的。

    是否有任何信号是双向的? 如果没有,使用多个缓冲转换器也不成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    信号是 SPI,因此 不是双向的,而是双向的信号。  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,约翰,

    您可以使用2个 TXU0304器件完成此操作,因为它们是固定方向。 我假设您正在寻找8个通道,因此支持两个 SPI 接口。 此设备非常适合具有方向配置的 SPI。 看看,让我知道你的想法。 没有真正的1 IC 解决方案支持6:2方向分割。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢迪伦。 我偶然发现了这台设备,实际上只是推荐它。 很高兴这符合你的建议!

    约翰