This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:通过 VCC 或 GND 规格的连续电流

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074054/sn74ac14-continuous-current-through-vcc-or-gnd-spec

部件号:SN74AC14
“线程”中讨论的其它部件:TPL7407LA

大家好,团队  

通过 VCC 或 GND 的连续电流在 DS 处指定为+/-200mA,此电流是否有效?  峰值电流是否有限制?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过200 mA 限值,即使短时间内也不可。

    应用程序是什么? 另一个设备(如 TPL7407LA)可能更合适。