This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:与逆变器相同的规格零件

Guru**** 2788415 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04, SN74LV1T34, SN74LVC1G17, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1073435/sn74lvc1t45-same-specification-part-with-inverter

部件号:SN74LVC1T45
线程中讨论的其他部件:SN74LV1T04SN74LV1T34SN74LVC1G17SN74LVC1G14

我需要一个类似的规格零件,但具有逆变器功能。 您能否支持这一要求?

(我可以找到 SN74LV1T04,但它不带双电源)

此致,

迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;所有配有两个电源的电平转换器均为无反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    在 现有设计中,我使用 SN74LVC1T45DCR 作为电平转换器(5V 至3.3V),我需要一个逆变器逻辑部件 作为替换用例更改以反转逻辑。

    由于双电源没有反转功能,我想用  SN74LV1T04 (反转)和 SN74LV1T34 (缓冲)在同一封装中更改设计。

    您是否看到任何问题,希望继续进行这一变革? 信号以20MHz 的最大速度传输到控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单向降压转换,您可以使用具有过压容限输入的任何缓冲器或逆变器。 SN74LV1T04/34可以工作,但您也可以使用更便宜的 SN74LVC1G14/SN74LVC1G17。