This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AHC373:输入转换速度

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54HC373, LM139, SN54AC373, SN54AHC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1073280/sn54ahc373-input-transition-speeds

部件号:SN54AHC373
线程中讨论的其他部件:SN54HC373LM139SN54AC373

你(们)好,

我希望了解如何使用 SN54HC373八进制锁作为 AHC 版本的替代品。

在这两个数据表中,我可以看到以下内容:

AC 数据表中表示:“最小输入边速率= 125mV/ns”(8ns/V)。 未提供最大值。

AHC 数据表指出:“最大过渡上升或下降速率= 20 ns/V”。 未提供最小值。

我担心更换一个现有的电路来实现 AHC 八进制锁扣,并将其替换为 AC 逻辑系列零件。

此闩锁的输入来自 LM139比较器输出 (未实施任何滞后),其数据表未明确指定输出转换速度。

我担心长期使用或锁住(或其他东西!)会有损坏的风险 如果交流电因更换而掉电。 这是一个值得关注的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从 SN54AC373数据表中,输入转换率在5V 时的最大值为8 ns/V:

    从 SN54AHC373数据表中, 对于5V 的输入转换率,它显示的最大输入转换率为20 ns/V:

    由于您目前正在使用 SN54AHC373,并且计划切换到 SN54AC373,因此可能存在一些问题,因为 AHC 设备的限制性较低。

    考虑到您已经有一个功能电路,您是否可以仅测量 LM139的输出转换速率并使用它来确定?