This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G18:暴露铜的迹象- SN74LVC1G18DCKR

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1073107/sn74lvc1g18-sign-of-exposed-copper---sn74lvc1g18dckr

部件号:SN74LVC1G18

我们从 Mouser 那里购买了用于 NPI 的样品片,但发现这些部件暴露了铜,并有变色/氧化的迹象?  

DC 为21岁以上,这是否正常? 它会影响部件的功能吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    导联会在电镀后切割,从而产生这种外观。

    是的,这是导联中的内部铜,这是正常的。 它不会影响设备的操作。