This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F38:SN74F38与 SN54F38问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74F38, SN5438, SN7400, SN5400, SN54LS03, SN54LS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075933/sn74f38-sn74f38-vs-sn54f38-questions

部件号:SN74F38
线程中讨论的其他部件: SN5438SN7400SN5400SN54LS03SN54LS38

您好团队-您能在以下方面提供帮助吗? 谢谢!

  1. 此部件 SN54F38和 SN74F38位于同一数据表中,您能否确认这两个部件使用相同的模具?
  2. 我在 TI.com SN5438上找到了此部件,但没有 F。您能否告诉我们这两个系列有何区别?
  3. 您能否确认 SN5438仍在生产中(如 TI.com 上所述)以及 SN54F38已停产? 除了 SN74F38数据表中的数据表外,我在 TI.com 上的任何位置都找不到 SN54F38。
  4. 对于 SN74F38,TI 是否具有此部件的 Tjmax? 它不在数据表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    ~引用 userid="155809" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075933/sn74f38-sn74f38-vs -sn54f38-questions"]本部分 SN54F38和 SN15574F38位于同一数据表中,您能否确认这两个部件都使用相同的模具?[/sn74fircirc="/f38]/snf38"/sn549vcircu 生产环境中是否 TI.com 仍存在对 SN54f38"/snf-生产环境的疑问? 除了 SN74F38数据表中的数据表外,我在 TI.com 上的任何位置都找不到 SN54F38。

    回答1和3,似乎该设备的商业版本仍在生产中。 似乎有一个问题,就是没有为该数据表正确生成附录。 我将联系相应的人员进行修复,以便添加部件列表。

    至于“他们使用同一个刀版”——也许不是。 大多数军用部件都有一条单一的受控生产线,而商用部件则有意在多个地点制造,以满足批量除雾。 它们是否非常相似,甚至在设计上也是一样? 也许——我无法肯定地说。

    截至今天,可用版本如下:

    SN74F38D

    SN74F38DR

    SN74F38N

    SN74F38NSR

    [引用 userid="155809" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075933/sn74f38-sn74f38-vs -sn54f38-questions"]我在 TI.com SN5438上找到了此部分,但没有找到 F。您能否告诉我们这两个系列之间的区别是什么?

    我们所讨论的两个逻辑系列是最初的 SN7400,通常称为7400系列逻辑或仅 TTL 逻辑(军用版本是 SN5400),以及 F 系列。 基本上,每个“新”双极逻辑系列都以某种方式在原始逻辑上有所改进。 F 代表“快速”,这意味着它为了速度牺牲了力量。 还有更现代的版本更好。

    我建议改用 SN54LS03或 SN54LS38,因为它们通常被认为是“最先进”的双极逻辑版本,并且在任何一个系列中的寿命都可能是最长的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们能否确认 以下内容?

    [引用 userid="216259" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/107593/sn74f38-sn74f38-vS-sn54f38-questions/3981925#3981925]',原因是'他们使用同一个刀版',可能不使用。 大多数军用部件都有一条单一的受控生产线,而商用部件则有意在多个地点制造,以满足批量除雾。 它们是否非常相似,甚至在设计上也是一样? 可能——我无法肯定地说。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于零件已过时,因此无法确认。