This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T02:关于 SPICE 模型的可用性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1075689/sn74aup1t02-regarding-spice-model-availability

部件号:SN74AUP1T02

尊敬的 TI 团队:

早上好。

请为 SN74AUP1T02提供 SPICE 模型或 Tina 模型。

谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将研究如何为此建立一个模型。 我们将在未来几周内尝试完成这项工作。 感谢您的耐心等待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾伯特:

    早上好。

    感谢你的回复。

    基里什·K

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个更新的 SPICE 模型。 如果有任何问题,请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1T02.cir