This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:在 Tina 模拟中,SN74LVC1G175翻转式翻转器工作正常,但在 PSpice 中不工作

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076100/sn74lvc1g175-in-tina-simulation-sn74lvc1g175-flip-flop-is-working-but-its-not-working-in-pspice

部件号:SN74LVC1G175

尊敬的 TI:

早上好。

在 Tina 工作的 SN74LVC1G175 D 翻转式喷杆模拟在 PSpice 不工作。

通过将 TSM 模型转换为 lib 文件,我们使用了与 Tina 相同的模型。

此外,我们无法将 HSPICE 和 IBIS SN74LVC1G175模型转换为 PSpice(Generate part)和 Model editor 中的 lib 文件和 olb 文件。

我们在论坛讨论中找到了 SN74LVC1G175的 TINA 文件,这是我们目前正在使用的 TINA 模拟。

请予以回复。

谢谢你

口径