This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06-Q1:输入钳位电路,在 VIN>Vcc 情形下

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS05-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1074879/sn74lvc2g06-q1-input-clamp-circuit-in-vin-vcc-scenario

部件号:SN74LVC2G06-Q1
“线程:SN74HCS05-Q1”中讨论的其它部件

大家好,团队

1.是否有任何输入锁模二极管来锁模输入电压高于 VCC?

在 D/S 中仅找到-Iik 此设备的+Iik 是什么?

3.输入信号上添加了6.5~8V/100ns 脉冲,是否有风险? 是否需要串联电阻? 请提供您的意见。

住宿和早餐

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有锁模二极管。 请参阅[FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    8 V 超过6.5 V 的绝对最大额定值。串联电阻器将不会有帮助。 您需要使用电视或类似设备来夹紧电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    是否有任何类似的设备具有内部高压侧电视二极管? 此设备在系统中的主要功能是调整输入脉冲。 脉冲来自光电二极管后的 TIA。如果光线很大,则会显示较高的脉冲。因此,我认为 NOR 门,门或缓冲器或类似设备都应该正常工作。

    住宿和早餐

    利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有正夹二极管的最小器件类似于 SN74HCS05-Q1。