This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:请查看示意图

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076280/lsf0204-please-review-the-schematic

部件号:LSF0204

TI 专家您好,

我的客户认为 LSF0204用于1.8V 至3.3V 的 I2C 通信。您能否查看示意图?

如果你注意到我画的东西,那会很棒。

此致,

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Chase,

    我认为这个示意图没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迪伦:

    感谢您的支持。 我将与客户讨论。

    此致,

    追逐